• | Vous pouvez accéder aux listes créées dans Tableur & listes sous forme de variable. |
• | Les variables doivent être nommées avant de pouvoir être utilisées dans Données & statistiques. |
• | Tapez sur le champ Ajouter une variable, situé au centre de l’axe des X ou des Y, afin de choisir un nom de variable définie. |
• | Le tracé par défaut d’une seule variable est un diagramme à points non reliés. Les points du tracé par défaut sont repositionnés de façon à représenter les éléments de la variable sélectionnée. |
• | Le tracé par défaut pour deux variables est un nuage de points. Les points du tracé sont placés de façon à représenter les éléments des deux variables sous la forme d’un nuage de points. |
Réduisez ou augmentez la taille de l’axe des abscisses ou des ordonnées afin d’en modifier l’échelle.
-OU-
Faites glisser l’un des axes pour le modifier tout en conservant l’échelle.
Pour restaurer l’emplacement et la taille d’origine du tracé, tapez sur Outils > Fenêtre/Zoom > Zoom sur les données.
Lorsque vous tracez une valeur sur un tracé existant, celle-ci s’affiche sous forme de ligne verticale dans l’espace de travail. Vous pouvez représenter une valeur équivalente à un nombre ou à toute expression qui s'évalue à un nombre. Si la valeur dépend des données, la ligne est mise à jour pour refléter les changements réalisés lorsque vous faites glisser un point ou que vous le modifiez dans l’application Tableur & listes. La valeur représentée doit se trouver dans l'intervalle défini par l’axe.
Pour tracer une valeur :
1. | Tapez sur Outils , accédez à Analyser, puis tapez sur Tracer la valeur. |
2. | Indiquez la valeur que vous souhaitez représenter, puis tapez sur ENTRÉE. |
Utilisez Tracer la fonction pour la représenter graphiquement afin de la comparer à un tracé existant. Pour tracer une fonction :
1. | Créez ou ouvrez une activité qui comprend des variables tracées dans un espace de travail Données & statistiques. Vérifiez que votre espace de travail contient un axe des abscisses et un axe des ordonnées. |
2. | Tapez sur Outils , accédez à Analyser, puis tapez sur Tracer la fonction. |
3. | Saisissez la fonction dans le champ de saisie, puis tapez sur Entrée. |
Remarque : Vous pouvez renommer la fonction en saisissant un autre nom à la place de f1(x):.